This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:将 TLC555-Q1用作锁存器

Guru**** 2548760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1486001/tlc555-q1-using-tlc555-q1-as-a-latch

器件型号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC555

工具与软件:

您好!  

我计划将 TLC555-Q1用作锁存器、只需将阈值和放电引脚悬空:

我们的思路是、一旦输入为低电平、我们就需要使 OUT 引脚永远保持高电平。

我已经对此进行了仿真、应该可以解决该问题、您对此有任何反馈吗?

非常感谢、  

//迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego:

    555计时器确实作为输出低电平加电。 但是、数据表中没有说明这一点。  复位时的电容器(至 GND)和上拉电阻器可以生成适当的上电复位信号。  引脚5上的电容器是不必要的。 将引脚6连接至 VDD GND。  引脚7可以保持开路或用作第二个输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!  

    能否请您详细说明一下"数据表没有说明这一点。  复位时的电容器(至 GND)和上拉电阻器可以生成适当的上电复位信号。"? 您看到的风险在哪里?

    如果我将引脚6连接到 VDD、输出将被驱动为低电平、这不是锁存器的预期行为、对吧?

    感谢您的支持

    //迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego,

    抱歉、引脚6连接到 GND 、不活动。

    您能否详细阐述一下"数据表并未说明这一点。  复位时的电容器(至 GND)和上拉电阻器可以生成适当的上电复位信号。"? 您看到的风险在哪里?

    上电时[TRIG、THRES、RESET]均未激活。 输出状态为"HOLD"。 保持什么? 从未有任何输入。

    在上电之前、电容器为0V。 这会在上电时产生低复位输入。 这不会给数据表中未具体说明的内容带来任何偶然或依赖。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您刚才所说的上电后的初始输出状态是未知的。 但是、只要 RESET 为高电平、只要 TRIG 为高电平、输出就应该为低电平、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego,

    有。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在明白了。 这将是最终设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!  

    只想说明您的设计输入解决了一个潜在问题:启动后、当 RESET 未正确初始化(直接连接到12V)时、输出为高电平。 增大连接到 RESET 的电容似乎可以解决问题。  

    我仍然不明白您为什么这么说:"555计时器会作为输出低电平加电"。 现实并没有像你预测的那样证明。

    此外、这似乎是应添加到数据表中的内容。

    谢谢!  

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego,

    上升时间有多快?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们首先使用了10nF 和10k Ω 进行测试、如上图所示。 这会导致500us 的上升时间、输出从开始锁存为高电平。

    而是使用1uF 进行的第二个测试。 上升时间约为50ms、输出按预期初始化为低电平。  

    我要将该 RC 电路连接到 TLC555的所有复位引脚上(设计中有3个)。 我们不能冒正确启动的风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diego,

    抱歉、我不够具体。 " VDD、引脚8、上升时间有多快"?   根据我的经验、输出开始时是低电平、但我没有证明以所有方式处理的所有样本都具有相同的功能。 这就是应该使用上电复位的原因。