This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:关于 NA555 AEC-Q100认证和更换选项的查询

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1, NA555, TLC3555-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1490087/na555-inquiry-about-na555-aec-q100-qualification-and-replacement-options

部件号:NA555
Thread 中讨论的其他器件: TLC3555-Q1、TLC555-Q1

工具与软件:

您好、先生、

你好!

我想确认 NA555计时器 IC 是否符合面向汽车应用的 AEC-Q100认证标准。 请您对此作出说明吗?

如果 NA555不符合 AEC-Q100标准、您能否推荐一款可用作电路中替代器件的合适替代产品?

期待您的答复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chayroup,

    只有带有-Q1后缀的器件才能通过汽车认证。

    试用 TLC555-Q1或 TLC3555-Q1