This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304-CDCV304:EP 工艺

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304, CDCVF2310, LMK00804B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1489345/cdcv304-ep-fab-process

器件型号:CDCV304 EP
主题中讨论的其他器件: CDCVF2310-LMK00804B-Q1、EP

工具与软件:

团队、

客户询问以下器件(如 CMOS、BiCMOS、双极等)的 Fab Process、请 帮助获取相关答案。

  1. CDCV304 EP
  2. CDCVF2310 - EP
  3. LMK00804B-Q1

此致、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我正在咨询产品工程经理、我将向您提供相关信息。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我已找到前两项查询的流程:

    1. 33C10X3.  

    2. 33C10X3.

    我还在寻找第三个,并且很快就会找到你。

    谢谢。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您的反馈!

    根据 BIP (企业信息门户)搜索结果、LMK00804B-Q1可能是 BiCMOS 流程。 获得信息后、请分享。

    但是、 33C10X3过程对于其他两个器件、很难被客户识别。 这些内部变化名称是 CMOS、BiCMOS 还是双极工艺?

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    明天我会给你一个答案。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    没错、LMK00804B-Q1使用 BiCMOS 工艺。  

    此外、33C10X3工艺是一种0.25微米的 CMOS 工艺。

    谢谢!

    Michael