This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R026:LMG2100R026单输入控制

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1490041/lmg2100r026-lmg2100r026-single-input-control

器件型号:LMG2100R026

工具与软件:

大家好!
我是 Steve。
我正在使用 LMG2100R026设计 HIFU、我需要使用 LMG2100R026输入上的单输入对其进行控制。
我可以使用 TI 提供的基准电路来控制它(下图)、
但如果添加图中所示电路、是否会因为死区时间设置延迟或其他各种原因而难以高速控制?
LMG2100R026单控制输出是7MHz 的高频信号。
我想听到别人的意见。
谢谢你。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    是的、回答正确。 使用这种电路很难控制高速信号。 您能告诉我们 PWM 的占空比吗? 我们在50%占空比 和 10MHz PWM 下进行了测试、 没有发现任何问题。

    我们需要>2ns 的死区时间才能在典型 最坏情况下的条件和>10ns 死区时间(基于数据表中的延迟匹配数字)。 提供占空比后、我可以在 EVM 上使用相同的电路进行试用。

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhur Wagle

    感谢您的答复。 
    由于电路设计尚未完成、我无法回答 PWM 占空比的问题。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    没问题。 我们可以发送一个 EVM 给您来测试此电路。 您可以将您的地址、电子邮件和 ph.no 发送到 madhur@ti.com 吗?
    我建议器件的最小导通时间脉冲为10ns、因此 PWM 应在占空比的10%以上(7MHz 约为14ns)下运行、才能正常运行。  

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhur Wagle

    我已经通过电子邮件给您发送了我的地址。
    如果您能向我发送 LMG2100R026的 EVM 板、我将不胜感激。
    谢谢你。