This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:带有 Agilex 5器件的 ADC、DAC 和 LMK

Guru**** 2513085 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1478177/lmk04828-adc-dac-and-lmk-with-agilex-5-device

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:ADC12QJ1600

工具与软件:

大家好、团队成员:  


我想将 LMK04828B 时钟发生器、 ADC12QJ1600AAVQ1:模数转换器(ADC)和 DAC37J84IAAV:数模转换器(DAC)与 Altera Agilex 5器件相连。
我想知道时钟要求是什么、例如 ADC 和 DAC 的器件时钟和参考频率? 以及 FPGA 参考时钟需要支持的时钟频率范围。

此致、
列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liston:  

    该主题目前分配给了时钟和计时组、我会继续将其重定向到高速数据转换器组、以便他们可以回答您的问题。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liston:

    请更具体地说明时钟要求。

    您计划使用多大的采样率?

    如果您可以 向我们发送有关您提议的 ADC 和 DAC 设置的方框图、您可以更轻松地获得指导。

    请提供建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    上面是该器件的方框图。
    采样率约为1GSPS。
    适用于 ADC 和 DAC 的 SYSREF、适用于 Agilex 5 FPGA 的 FPGA 内核时钟和参考频率以及适用于收发器组的参考时钟。 对于这些值、存在任何计算或参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liston:

    ADC 和 DAC 的采样率均为1GSPS?

    您计划使用 ADC 和 DAC 的哪些模式设置?

    这样、您就能了解 FPGA 时钟要求。 数据表中提供了此信息。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    对于 ADC:JMODE 0 (LMF = 888)
    对于 DAC:LMF = 841
    这些是 ADC 和 DAC 的模式设置。

    此致、
    列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob、您好。是否有与此相关的任何更新?

    对于 ADC:JMODE 0 (LMF = 888)
    对于 DAC:LMF = 841
    这些是 ADC 和 DAC 的模式设置。

    此致、
    列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liston:

    数据表应包含计算 FPGA 时钟等所需的所有信息

    不过、我有这个通用电子表格、根据您的特定配置、它可能有助于更快地理解这一点。

    请参阅随附的。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../Lane-Rate-Calc-GUI.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的支持。
    抽取因子或 DDC 因子是什么以及如何计算它。

    此致、
    列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    通道速率计算 Excel 工作表中的公式如下:
    通道速率=((采样频率)/(抽取))*(#bits/sample)*(编码)*(I/Q 通道)*(通道数)/(#LANES)

    在数据表中、线速公式给出如下:
    F (LINERATE)= FS x R

    您能解释一下 JMODE=0时的线速率计算吗?  

    此致、
    列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liston:

    请参阅 ADC12QJ1600数据表的第80和81页。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您共享的 Excel 中的 FPGA 时钟计算具有如下所述的单独公式。

    对于8b/10b、有2个单独的值:lr/40和 lr/80。 您能解释一下吗?

    此致、
    列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liston、

    一些客户对 FPGA 时钟使用/40或/80的线速率、这是您如何实现 FPGA 固件的选择。

    此致、

    Rob