This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL925PERF-EVM:驱动程序安装

Guru**** 2913820 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1473453/cdcel925perf-evm-driver-installation

器件型号:CDCEL925PERF-EVM
Thread 中讨论的其他器件:CLOCKPRO

工具与软件:

您好!

我为该 EVM 板下载了驱动程序。 但是、当我尝试进行 TON 安装时、我收到错误:

有什么想法如何解决此问题? 我正在 Windows 上安装驱动程序!! 企业操作系统。

谢谢!

Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    您正在使用此处的 Clock Pro 软件、对吗?

    https://www.ti.com/tool/CLOCKPRO

    此过程适用于 Windows 10、也适用于 Windows 11: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/733981/cdce913perf-evm-driver-for-windows10

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kadeem。

    让我试试这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我尝试强制 Windows 从 ClockPro 手动加载驱动程序文件。

    但是、它不成功:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    安装 Clock Pro 后、软件是否识别已连接电路板? 尝试从.zip 安装驱动程序会引发类似的问题、但从 Clock Pro 安装中、我可以顺利连接到评估模块。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    否 SW 无法识别该板。 我多次单击"查找板"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    请尝试使用较旧的 TI 专业版时钟工具、并告知我们在识别器件时是否存在问题: https://www.ti.com/tool/download/SCAC073/01.00.00.0F

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我试过这个。 但是、我遇到了类似的问题。 无法安装驱动程序。 并且一旦连接 USB、S/W 就无法识别它。 我认为主要问题是驱动器。

    Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    您是否可以尝试此处列出的步骤: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1169622/cdcel9xxprogevm-driver-installation-problem?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cdcel9xxprogevm%252520driver ?

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我尝试了第1种方法。 我取得了更多的进展。 Windows 识别驱动程序、LED 不会自动关闭。 但是、Clock Pro 启动后、在尝试读取寄存器状态时会发生错误:

    有什么建议吗?

    谢谢

    Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    您是否能够写入寄存器、只有读取才会有问题? 如果读取仍然存在问题、我建议在 ClockPro 向导中创建所需的配置、并将设置写入器件。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    上面显示的屏幕截图不允许我使 Clock Pro 软件保持活动状态。

    在我从 Clock Pro 向导单击"skip"(跳过)后(加载预设)、有几个错误实例。 单击所有选项卡上的"确定"可进入我粘贴的上面的错误屏幕。 我只要点击这里的"OK"、Clock Pro 软件就会退出。 所以、我没有机会写入 EVM。

    Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我可以让它正常工作。 启动屏幕出现问题。 如果我强制 SW 使用"setup"按钮、便可与 EVM 模块对话。 我想我们现在可以称此问题为已解决。

    Prasoon