This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:寄存器信息确认

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1491437/lmk04832-register-information-confirmation

器件型号:LMK04832

工具与软件:

团队成员、您好!

下面我对 LMK04832的寄存器信息有疑问。 您能给我评论吗?  

  • 0x162寄存器
  1. 表5和表69之间的 OSCin_FREQ 是不同的。 表69显示[4:2]、而表5显示[3:2]。
    除此之外、当在 TICS Pro 中设置255MHZ < OSCin 时、它会显示为3、这是根据表69保留的。
    您能告诉我有关此寄存器字段的正确信息吗?

  2. 表5中有 PLL2_XTAL_EN 寄存器字段、但该字段在表69中被视为保留位。
    我们是否应该像表69一样将其视为保留位?

  • 0x103、0x10B、0x113、0x11B、0x123、 0x12B、0x133寄存器
    在表21中、位4的字段名称为 CLKoutX_Y_PD、但表5在字段中显示了 DCLKX_Y_PD。
    正确的信息是  DCLKX_Y_PD、是否正确?

  • 0x16E 寄存器
    在表5中没有0x16E 寄存器。
    表5中所示的0x16E 而不是0x16C、这是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taketo-San、  
    OSCin_FREQ 为0x162、应为 R354[3:2]位。  
    设置为3是256MHz < Oscin  
    在 TICSpro 中、该寄存器未被保留。  

    该寄存器仅链接到表示 DS 不匹配的位3和位2。  
    在表5中、它与您所说的表69匹配、但不匹配。  

    2.  

    该位也不存在于 TICSpro 中。  
    不知道为什么提到它。  
    我会将其视为保留。  

    3.正确-应为 DCLKX_Y_PD。  
    4.正确。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente-San、

    感谢您的评论。

    您可以修复数据表中的这些错误信息以便在下次修改时间中更正信息吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Taketo-San、

    我们一定会将其添加到下一次数据表更新中。

    谢谢!

    Michael