This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:启用 VCO_PHASE_SYNC 时不锁定

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1491543/lmx2572lp-not-locking-when-vco_phase_sync-is-enabled

器件型号:LMX2572LP

工具与软件:

您好!

我将 LMX2572LP 用于几个 PLL 的设计。 它们在我们所需的800MHz -1000MHz 范围内正常工作。

对于该范围内的阶跃、需要使用分数模式。

现在、我们要让它使用外部 SYNC 引脚输入来触发 SYNC。

如数据表中所示、这使我们进入了同步类别3。

  • fOSC 处于范围内(100 MHz)
  • OSC_2X、MULT 均未设置
  • 设置 N = N'/2是不可能的、因为这种设置的值低于20、因此我改为设置 PLL_R = 2以补偿 fVCO 路径中的额外2分频
  • 因为在我将 FCAL_HPFD_ADJ 从2相应地更改为1之前、PFD 是 PFD 的一半
  • 所有寄存器均使用 R0中的 VCO_PHASE_SYNC_EN=1进行编程
  • 不过、我不会锁定一些频率、而在 没有 VCO_PHASE_SYNC_EN 的情况下、我会锁定我们两个 PLL 的整个频率范围。

我不确定上面使用 PLL_R = 2 (而不是= 1而不使用 VCO_PHASE_SYNC_EN)所做的操作是否正确?

我无法想到任何其他方法将新的 N 值保持在范围内。

我使用 TICSPro 仿真进行了检查、发现设置与我使用的设置相同。

请提供建议。

谢谢!

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    当 VCO_PHASE_SYNC_EN = 1时、哪个频率不能锁定?  

    您能否 以 TICS Pro 格式共享您的配置? 例如、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我的 TICSPro 设置与您的相同、只是我使用了 R、而不是 PRER。 有什么问题吗?
    话虽如此、在看到您的屏幕截图几乎与我的屏幕截图匹配后、我回到了我的设置、并意识到在启用 R=2后、分频器的计算出现了一个错误。 修复后、我现在将在我的频率范围内锁定。 感谢您的帮助。

    但请告知我 R 与 PRER 的关系、然后我们就可以解决该问题。

    再次感谢、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您的化石位于200MHz 以下、Pre-R 和 Post-R 之间没有性能差异