This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:相位噪声

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1490832/cdce6214-phase-noise

器件型号:CDCE6214

工具与软件:

您好!

CDCE6214适用于我们的客户应用、我们需要检查相位噪声数据。

是否可以在1.8V、24MHz 输入1.8V、72MHz 输出用例中共享相位噪声数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-San、

    下面提供了使用1.8V、24MHz 输入和72MHz 输出、LVCMOS 输入和 LP-HCSL 输出的相位噪声图的图像。

    在12kHz 到20MHz 的积分范围内、rms 抖动约为584fs。


    尽管我需要更多有关客户设置的信息来获取更准确的数据。

    输入和输出端接类型是什么? 客户是否需要对此应用使用 SSC?
    此客户是否有目标相位噪声要求?
    如果您需要任何其他测试或信息、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle San、

    非常感谢您的帮助。 我向他发布了情节,并询问了详细的使用案例条件。

    得到详细条件后、我将会给您回复。

    此致、