This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820频率集问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1492225/lmx2820-lmx2820-frequency-set-question

器件型号:LMX2820

工具与软件:

符合您的规格。 是 45MHz到22.6GHz……但我无法从 TICS PRO 将 RFOUT 设置为1GHz

如何设置内部 VCO? 它最低的频率是5.65GHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您能否提供 TICS Pro 配置? 屏幕快照就足够好了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过两种方法:
    1.将 OSCIN 修改为小
    2.将 N 分频器修改为小

    最小频率在"VCO"列上的5650 MHz 处是可以接受的。

    在今天的尝试之后、我知道问题在哪里。 谢谢、我必须将分频器设置为增强的较低频率。