This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:如何实现 NS 精度的无线同步?

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1493703/lmk04832-how-to-wireless-sync-with-ns-precision

器件型号:LMK04832

工具与软件:

正在寻找一种使用 NS 精度对两个系统进行无线同步的方法、但不能使用 GPS。 TI 是否有实现此目标的芯片组? 不确定从哪里开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮特、您好!  
    我不确定我在这里是否理解。  
    您能不能分享一下您要实现的目标的方框图?  

    您提到 GPS -这让我认为您指的是使用1PPS 信号?

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Vicente,我的意思是,设备大部分将在室内,所以 GPS 不能同步设备之间的定时。 基本上、我正在寻找在两个以 NS 精度间隔5-6英尺的不同器件上无线同步时钟的最佳方法。 我需要在不使用电缆或电线连接器件的情况下同时对器件进行 ADC 采样、并且不确定实现这一点的最佳方法。 我认为 TI 应该有一些计时芯片/机制来提供帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解了 Pete、  
    我明白了。  
    遗憾的是、无法无线同步这些内容-至少我并不知道这种方式。  
    通常、我们会使用 DPLL 的抖动清除器为转换器提供同步信号。  
    时钟器件可器件采样时钟和 SYSREF 时钟。  
    必须向器件1 + 2发送一个同样定时的 SYNC 信号、以确保同时复位分压器。  

    这是通过一个需要向外路由的时钟器件完成的、而不是无线连接。  

    此致、  

    Vicente