This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:用于从 FPGA 串行器/解串器恢复时钟的适当时钟器件

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK04828, LMK05318, LMK04832, LMK03318, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1492677/lmk03328-appropriate-clock-devices-for-recovery-clock-from-fpga-serdes

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMK05318LMK04832LMK03318CDCE6214

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我一直在研究时钟发生器和抖动清除器。

来自 AMD FPGA 串行器/解串器的输入恢复时钟。

输入时钟(恢复时钟):LVDS 100MHz

输出时钟:LVDS 200MHz x2 (1个自由运行输出、1个 PLL 输出)

问题1。

LMK03328输入恢复时钟是否可以? 它不干净。  

根据以下应用手册、它介绍了窄环路带宽环路滤波器可以清除抖动。

时钟发生器可以用作抖动清除器吗?

问题2:

您是否有用于时钟发生器和抖动清除器的可重新编码的时钟器件?

所需的时钟仅为2路输出、因此、例如 LMK04828、LMK04832、LMK05318看到的是超出规格。

CDCE62002:串行器/解串器抖动清除器:工作原理 -时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    您能否指定200MHz LVDS 输出时钟的 RMS 抖动和相位噪声要求? 这将有助于我们缩小建议的范围。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jennifer、您好!

    感谢您的答复。

    RMS 抖动和相位噪声的目标规格尚未明确确定、但能否向我展示、

    例如、一个与 Si5396等效、但输出线路较少的产品?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    推荐使用 CDCE6214和 LMK03318支持100MHz 输入和两个200MHz LVDS 输出。

    我还将为您介绍我们的在线时钟树架构工具、该工具可帮助您根据给定的频率方案列出推荐的器件。 webench.ti.com/.../。 这可用于帮助缩小搜索范围。 我已经在该工具中附加了一个 PDF 导出示例。

    e2e.ti.com/.../cta_2D00_export_5F00_2025_2D00_3_2D00_27_5F00_8_3B00_20_3B00_55.pdf

    此致、

    Jennifer