This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:输入电路阻抗匹配

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1492791/lmk00334-input-circuit-impedance-matching

器件型号:LMK00334

工具与软件:

你(们)好

 如何设计电路以在输入端实现阻抗匹配、其中输入端是50MHz 晶体振荡器信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    在您的布局中-您应具有50Ohm 控制的阻抗 T 线  
    Intrapair 信号也应紧密耦合。  

    您可以参考 EVM 布局。  

    此致、  

    Vicente