This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102:连接问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1494394/lmk1d2102-connection-questions

器件型号:LMK1D2102

工具与软件:

几个问题:

对于 LMK1D2102RGTR、如果我仅使用 IN0总线、是否可以将 IN1总线保持悬空或将其接地?

2.对于 LMK1D2102RGTR、我们计划使用3条或4条输出总线;如果使用4条、我知道要将 EN 引脚悬空;如果使用3条、最好保持悬空? 我对表9-1有点困惑。

对于 LMK1D2102RGTR、VAC_REF0是否直接接地0.1uF?  (LVDS 输入)

 4.最后、您是否有适合 LMK1D2102RGTR VDD 输入的特定铁氧体磁珠?

请提供建议

谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.未使用的输入应保持悬空。  

    2.未使用的输出也应悬空。  

    3.如果使用是、则在 GND 上添加0.1uF 的电容器。  
    这是 EVM 上使用的铁氧体磁珠。  

    此致、  

    Vicente