This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820 - OSCin 差分输入电压范围

Guru**** 2929040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1494042/lmx2820-lmx2820---oscin-differential-input-voltage-range

器件型号:LMX2820

工具与软件:

大家好!

LMX2820的数据表列出了最大 VOSCin 差分输入电压为1Vpp。  

这是引脚之间允许的总差分摆幅吗?

有一个注释"(6)有关 OSCin 输入电压的定义、请参阅应用部分。" 我可能忽略了它、但在应用程序部分看不到任何与此相关的内容?

我们已经研究过使用 ADCLK905低相位噪声时钟缓冲器驱动 OSCin 引脚、但对于 LMX2820来说、其输出摆幅似乎过大。 我们以前使用过 LTC6957-1、但现在 AD 将其标记为已淘汰。 TI 是否提供任何替代的低相位噪声缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    1Vpp 是 VID 规格、即两个引脚上的 SE 信号摆幅均为1Vpp。  

    对于缓冲器、可以考虑使用 LMK1D 和 LMK1C 系列时钟缓冲器、它们的附加抖动非常小。

    我们提供了有关使用此缓冲器将正弦波转换为方波时钟作为 LMX2820参考时钟的应用手册。

    www.ti.com/.../snaa411