This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6C:低温性能

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C, LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1484680/lmk6c-low-temperature-performance

器件型号:LMK6C
Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

您好!

我对在航空航天应用中使用 LMK6C 振荡器有兴趣。 应用的最低工作温度为-45°C。  

该器件的特点是否低于-40°C?

具体而言、-45°C 处的最长启动时间是多少?

此致

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    我们尚未确定 LMK6C 低于-40°C、但我希望大多数参数在实践中不会受到太大的影响。 特别是最长启动时间规格有相当大的裕量、因此5ms 最大规格仍应适用于-45C。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    根据 Connor 的观点、您能否分享更多有关用例的信息、以及您为什么需要更低的温度? 对于此振荡器、您是否有任何其他要求、例如抖动/相位噪声规格、更高的温度范围或任何类型的高可靠性或航天级器件?

    此致!

    Andrea Vallenilla

    系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    用例是直升机上的控制装置。 我要设计的控制器内部的预期工作温度范围是-45°C 到105°C。 通常情况下、最低温度为-40°C 或-55°C、这似乎是一个非典型应用。 总频率稳定性优于我们的要求。 不需要低抖动。 标准频率的范围很有趣。

    不需要高可靠性、但它始终有助于 MTBF 和安全案例计算。 我在 LAUNCHXL-F28P65X 上遇到了该振荡器

    此致

    Richard