This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:LMX2492可帮助了解 SPI/C++实现的斜坡设置(三角波形)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1493768/ticspro-sw-lmx2492-help-understanding-ramp-setup-triangle-waveform-for-spi-c-implementation

器件型号:TICSPRO-SW
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492、LMX2491

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们将尝试使用 LMX2492实现简单的三角频率斜升。 具体思路是:

Ramp0:9400 MHz→100 µs 中的9485 MHz

Ramp1:9485 MHz→100 µs 中的9400 MHz

无限重复

我们已经看到过这在 TICS Pro 中是怎么工作的、但我们要在 C++中直接使用 SPI 对其进行配置。

请您从头开始解释一下:

如何计算 RAMPx_INC 和 RAMPx_LEN 的值?

如何将这些值拆分到相关寄存器中?

如何正确触发斜坡序列?

我们非常感谢提供分步说明来帮助我们在 C++中构建完整的配置逻辑。

  提前感谢!