This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:查询 LMX2595中大约11.9GHz 至12.1GHz 的范围

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1493343/lmx2595-inquiry-about-11-9-ghz-to-12-1-ghz-range-in-lmx2595

器件型号:LMX2595
Thread 中讨论的其他器件: LMX2594

工具与软件:

我们计划在我们的设计中使用 LMX2595。

我们的要求是 PLL 必须锁定在100 µs 内、频率范围将为11.5GHz 至13GHz。

但是、根据数据表、我们了解 VCO 辅助(完全辅助和部分辅助)在11.9GHz 至12.1GHz 范围内不可用。

鉴于这一限制、我们想问:

  • 在此范围内是否无法快速切换频率?

  • 如果可以实现快速切换、您能否建议一种实现快速切换的方法?

我们感谢你在这方面的支持。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jaehoon、

    在11.9GHz 至12.1GHz 频率下不支持部分辅助功能、但可以对任何频率使用完全辅助功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "如果我们在11.9 GHz 到12.1 GHz 范围内使用完全辅助控制、是否意味着 PLL 锁定信号将在100 µs 内启用?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jaehoon、

    无论频率如何、使用完全辅助都会返回尽可能短的锁定时间。 它是否可以锁定在100µs 内取决于环路滤波器带宽和 编程速度。

    较宽的环路带宽-->较短的环路响应时间

    LMX2594没有双缓冲寄存器、每当对寄存器进行编程时、该器件都会立即响应。 更改频率需要对一些寄存器进行编程、较高的编程速度可能会降低即时响应造成的影响、从而减少锁定时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我将继续进行测试。