This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:测试

Guru**** 2768845 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1493667/lmx2582-testing

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:ADC12DL2500

工具与软件:

您好!

我们预计将在几天内推出原型板、遗憾的是、在此期间、示波器将不可用。

我们将通过 SPI 对 PLL 进行编程、从而将其设置为1800MHz 并将其连接到 ADC12DL2500

a. 您能建议进行任何寄存器级检查或类似检查、以便检查 PLL 是否输出编程的频率?

B.我们手头的另一个示波器是1GHz。 是否还有其他措施可以在较低频率下执行、以确保 PLL 在电路板上正常工作?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    您可以读回锁定状态寄存器字段 R68[10:9]、如果已锁定、则应读取0x2。

    您可以 将输出频率分频到1GHz 以下以适应示波器。