This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:将频率设置时间更改为+/-200kHz Δ f

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1493778/lmx2594-frequency-change-setting-time-to--200khz-delta-f

器件型号:LMX2594

工具与软件:

你(们)好

在下图中、显示了我们是如何测量频率变化设置时间的。

设置如下:

PC+EVB 已连接 AnaPico (至名为 anapico 的测量设备)

看起来是这样的、例如、写入相关的寄存器 来将40 MHz 的频率从12540 MHz 改为12500MHz  

耗时约为25mSec、这比 LMX2594数据表中关于锁定时间编写的要长得多。

这种测量锁定时间的方法是否是您熟悉的方法?

是否有办法使频率稳定得比25ms 快得多(而我将稳定定义为

转换为 Δ f (+/- 200kHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryu:

    您通过什么编程来更改频率?

    您是如何触发测试设备的?

    您的参考时钟频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修

    基准是50MHz TCXO

    测试触发器是 LMX2594的 SPI CS

    我附加了一些文件、一个是12540 MHz 集、另一个是12500 MHz 更改

    我是通过将文件导入到 tics pro GUI 中来实现它

    我做了两个测试:

    1通过导入具有设置这两个频率的 SPI 文件之间差异的文本文件来设置12540 MHz 并更改为12500 MHz (在这两个频率初始化寄存器文件之间导入不同的 SPI)

    2我在 GUI 中导入了一个寄存器组文本文件、用于使用14900 MHz 初始化 LMX、

    手动更改为12500 MHz (通过将 N 分频器从149更改为125、将 PFD DLY SEL 从3更改为2在估算设置上按下并切换 FCAL EN)、记下 GUI 底部的寄存器更改、然后加载带14900 MHz 的 LMX、并导入带有 SPI 写入的 txt 文件(我从手动将 GUI 更改记下为12500 MHz)。

    得到的结果相同、大约为20mSec。  

    我认为、如果我们测试 Vtune、当然我们得到大约~100uSec 至 Vtune 稳定为止、但 Delta f 稳定至+/-200kHz 窗口可能需要更多的时间。 也许我错了(我希望它的可能性能更快地稳定下来)

    e2e.ti.com/.../sec_5F00_change_5F00_14900_5F00_12500.txte2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_14900MHz_5F00_FEB_5F00_27_5F00_2025.txte2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_12540MHz_5F00_FEB_5F00_27_5F00_2025.txte2e.ti.com/.../change_5F00_12540_5F00_12500.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arye:

    您可以使用 MUXOUT 引脚测量锁定时间、它应该会提供非常好的近似值。 您正在 µs 无辅助更改频率、锁定时间应该为数百 μ s、我从未见过 ms。  

    要在锁定后更改频率、只需对频率相关寄存器(例如 PLL_N、PLL_NUM)进行编程、然后对 R0进行编程(FCAL_EN=1)以触发校准。

    我有与你相同的测试仪,但它是品牌难度. 我无法使用此测试仪进行瞬态测量、E5052是我对瞬态响应的首选测试仪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我遇到的问题是由于我使用了增加时间的 anaPICO 滤波器的原因

    请将此主题视为已关闭