This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLOCKDESIGNTOOL:如何产生1.2V IO 电平、100MHz 单端时钟?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1492863/clockdesigntool-how-to-generator-1-2v-io-level-100mhz-single-end-clock

器件型号:CLOCKDESIGNTOOL
Thread 中讨论的其他器件:CDC6C

工具与软件:

尊敬的支持部门  

有没有任何解决方案可以 产生1.2V IO 电平、100MHz 单端时钟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    需要多少个时钟? 如果需要、CDC6C 可以生成单个100MHz 时钟、该时钟可以通过分压器进行分频、以实现1.2V 的摆幅。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我还看到了一些建议以这种方式生成1.2V 摆幅时钟的应用手册。 但是、这些都不清楚。  

    TI 是否有可提供给我的测试结果或应用手册来检查更多详细信息、例如、如何调整电阻器的大小、如何放置电阻器? 或我需要考虑的任何其他因素?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    我不认为我们有这方面的文件。 不过、我可以提供一些指导。

    需要在上升/下降时序和电流消耗之间进行权衡。 使用1.8V 电源、在 GND 上添加一个额外的100 Ω 电阻器可分压至1.2V、但会导致电流消耗增加(~6mA)。 另一方面、使用连接到 GND 的200 Ω 串联电阻器和500 Ω 电阻器也可行、但会导致上升/下降时间变慢。

    谢谢!

    Kadeem