This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:原理图审阅

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1494915/lmk3h0102-schematic-review

器件型号:LMK3H0102.

工具与软件:

您好!

您能帮助我们进行 原理图审阅吗? 谢谢!

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    OUT0_P 和 OUT0_N 的电容器不应存在。  

    为了获得理想性能、建议使用铁氧体磁珠隔离 VDD 和 VDDO_x。

    我通常建议使用一个1k 电阻器将 REF_CTRL 连接到 GND、而不是直接短接至 GND、作为最佳实践。

    85 Ω LP-HCSL 仅适用于 OTP 模式、在 I2C 模式下、无论引脚2状态如何、V33/V18配置的输出格式均为100MHz LP-HCSL。

    确保 I2C 连接有上拉电阻。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    您是否具有铁氧体磁珠( 提示器件型号或规格)可以向我们提供? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    在评估模块上、我们使用伍尔特电子(Wurth Elektronik)  742792656。

    谢谢!

    Kadeem