This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A02:输出放电

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1495657/tps62a02-output-discharge

器件型号:TPS62A02

工具与软件:

您好!

对于输出放电功能、在全温度范围内是否有任何数据?(例如、 -40~125°C)

还是最大/最小距离? 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您使用 E2E。

    我们通常不会为此参数指定最小值/最大值。 但我看到过全范围内68mA ...86mA 之间的值。 我希望这对您有所帮助。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    封装中的含义? DRL 封装~值为小于68m Ω 86mA 的60mA。

    它是否与温度有关?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对于 TPS62A02 (两种封装)、第二行(76mA)仅有效:

    此致、
    SEPP