This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:使用 I2C + ROM 模式

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1495202/lmk05028-using-i2c-rom-mode

器件型号:LMK05028

工具与软件:

数据表引用了16个寄存器页面、这些页面定义了选择 ROM 模式时 PLL 将处于的状态。 在哪里可以找到有关这16个寄存器页的详细信息?

我不确定如何选择 GPIO[3:0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

    不再建议在 LMK05028上使用 ROM 页面。 我需要从数据表中删除该文本。 请改用 EEPROM、其中存储一个自定义配置。

    此致、

    Jennifer