This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828:SYNC 引脚 sdclk (sysref)占空比

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1487953/lmk04828-lmk04828-sync-pin-sdclk-sysref-duty-cycle

器件型号:LMK04828

工具与软件:

LMK04828:
DCLK:144MHz
SYNC PIN:9MHz 在这种情况下、sdclk(sysref)占空比不是50%。
在 sdclk (sysref)输出端口中、某些输出端口满足50%的要求、但其他 sdclk (sysref)输出端口约为56%。 

我对原因很好奇 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用多个 LMK04828并进行相同的编程。
    
    但是、每个芯片的占空比输出不同。
    -1CHIP (LMK04828):50%、
    -2CHIP (LMK04828):约~56%(144MHz、1CLOCK 误差:6.25%??)
    是这样吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您对 SYNC 引脚的使用有点困惑。 您曾提到您在提供9 MHz 信号?

    我理解似乎存在占空比偏斜。 您能否共享配置文件(以.tcs 文件的形式或以 hex 文件的形式)和时钟树? 我只需要了解一下您的输入和缓冲器配置。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享所有这些内容。 我很难将其轻松输入到 TICS Pro 中。 可以进入 TICS Pro、点击"File"、然后点击下拉菜单中的"Save"。 这样将保存一个.tcs 文件、使我能够以最高的保真度模拟您的设置。

    但是、我希望您更改几个方面。 按照我的理解、您可以使用分配模式将参考信号路由到 CLKin1到输出。 您是否能够将 SYSREF Divider 值设置为1而不是0? 此外、您是否可以仅使用 SYNC_POL 位、而不是使用9 MHz 信号作为 SYNC 引脚的输入? 9 MHz 信号不会在该信号的每个上升沿持续重新同步器件、这可能会导致一些问题。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    X"013900"、--@@ SYSREF (SYNC PIN) 
    x"014400"、--@@ SYNC DIS 和 SYNC_DISx
    X"0143B1"、--@@ SYNCPOL 활성화
    X"014391"、--@@ SYNCPOL 소개、、、
    X"014480"、--@@ SYNC DIS 활성화
    x"0144FF"、--@@ SYNC DIS 활성화& SYNC_DISx 활성화
    X"014311"、--@@ SYNCREF CLR
    x"1FFF53"----데이터 데이터

    以上部分是为重置.tcs 文件而添加的部分。 
    e2e.ti.com/.../TICSPRO_5F00_exam.tcs
     
    9MHz 信号是从系统外部生成和输入的信号、因此该结构不允许使用 SYNC_POL 位。 
    我是否需要在每个时钟周期重新同步9MHz 信号? 
    我们不能通过如下所示通过 SYNC_POL 位对其进行初始化来使用它吗? 

    我处于分布模式、是否需要重新同步? 
     
     
    X"013900"、--@@ SYSREF (SYNC PIN) 
    x"014400"、--@@ SYNC DIS 和 SYNC_DISx
    X"0143B1"、--@@ SYNCPOL 활성화
    X"014391"、--@@ SYNCPOL 소개、、、
    X"014480"、--@@ SYNC DIS 활성화
    x"0144FF"、--@@ SYNC DIS 활성화& SYNC_DISx 활성화
    X"014311"、--@@ SYNCREF CLR
    x"1FFF53"----데이터 데이터
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的目的是使用多个 lmk04828来使用 DCLK​​分配模式和 SDCLK 分配模式。
    
    当与之类似使用时、
    
    ​​每个 lmk04828的 SDCLK 输出占空比如下所示不同。 
    dclk:占空比误差是否可能出现高达1个时钟144MHz? 
    -1CHIP (LMK04828):50%、 
    -2CHIP (LMK04828):大约~56%(144MHz、1CLOCK 误差:6.25%??)

    我对以下问题也很好奇。
    -​​​​仅当 SDCLK​​​​​​数字延迟值设置为2CYCLES 时、SDCLK 输出才为输出。 (​​​​​​旁路时、SDCLK 输出不是输出。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解您面临的输出之间的占空比差异问题。 我将把您的配置导入实验中、以便确定我是否可以复制该问题。 您能否指定哪些输出(也指定哪个电路板)输出50%直流、哪些输出56%直流?

    此外、您在使用9 MHz 信号时尝试执行的操作、我感到有点困惑。 我知道它是从系统外部生成和输入的、但为什么要将其输入到 SYNC 引脚? 它无法作为单个上升沿与 SYNC 引脚或 SYNC_POL 位进行有效同步 LMK04828输出的信号。 此外、您是否似乎希望9 MHz 信号同步? 只有当它输入到时钟输入时、该操作才能完成。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在一个电路板上使用多个 LMK04828。
    
    某些 LMK04828输出占空比(SDCLK) 50%、而其他 LMK04828输出占空比 
    (SDCLK) 56%。 我对多个电路板进行了测试、以了解它是否是特定于电路板的问题、并且每个电路板的占空比都不同 
    我怀疑这是 LMK04828芯片特定的问题。 

    其独特之处在于、SDCLK​​占空比与 dclk 144Mhz 的1个时钟时间不同。 
    144mhz、9mhz 应作为16个通道分别输出。 由于使用了许多 LMK04828、因此我想配置144mhz:dclk、9mhz:sdclk 分布模式、以便使用最小数量的 LMK04828。 

    如果144mhz 和9mhz 不同步、则尝试使用 sdclk 数字延迟进行匹配。
    144mhz 和9mhz 不需要完全同步。 
     
    我对以下问题也很好奇。
    -​​​​仅当 SDCLK​​​​​​数字延迟值设置为2CYCLES 时、SDCLK 输出才为输出。 (​​​​​​旁路时、SDCLK 输出不是输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我个人认为、编程没有问题、因为 LMK04828的占空比可满足(SDCLK) 50%的要求。 

    不过、尽管它通常应该满足50%的占空比、但 dclk 频率((SDCLK) 56%)是否会出现1个时钟的误差
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说 SDCLK 占空比与 DCLK 的1个时钟时间不同时、您是说它不同于 DCLK 的一个周期的长度(6.944ns)吗?  

    此外、您是否能够尝试将 SYSREF_MUX 设置为正常同步模式、而不是将其设置为 SYSREF 连续模式? SYSREF 连续模式将产生所需的 SYSREF 输出。 一旦发生第一个 SYNC 事件、它们将立即输出。  

    最后、您能否提供一个示波器屏幕截图来显示不同的占空比?  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、就是这样。 但有一个 DCLK 周期(6.944ns)时会有所不同。 

    使用 sysref 连续模式。 然而、使用外部同步时会出现问题。 
    我需要分配和使用外部输入同步信号。
    我无法使用内部 sysref。 


    占空比不以50%到56%之间的各种形式出现、它仅输出50%或56%。 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在查看您的配置时、对于为什么要将 SYSREF 分频器值设置为0、我有点困惑。 我预计这会导致一些无法预料的行为。 您是否可以将其设置为1、然后您可以仅输入单个上升沿、而不是向 SYNC 引脚输入9 MHz 信号? SYNC 引脚相位会对齐输出分频器、并需要输出 SYSREF 信号-您可以绕过输出分频器、以便这不会成为问题、但您需要一个 SYNC 事件来生成 SYSREF 输出。 事实上、您有一个连接到 SYNC 引脚的9 MHz 信号意味着您的 SYSREF 输出将静音、并且每秒重新对齐900万次-我感觉这是占空比失真的根源。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 我们将 sysref 分频器值设置为1并使用 SNC_POL 输入单个上升沿、如下所示。

    事实上、您有一个连接到 SYNC 引脚的9 MHz 信号意味着您的 SYSREF 输出将静音、并且每秒重新对齐900万次-我感觉这是占空比失真的根源。

    =>如果以上是原因、如何输入 ClKin0而不是 SYNC 引脚?

    我对以下问题也很好奇。
    -​​​​​​仅当 SDCLK​​​​​​​​数字延迟值设置为2CYCLES 时、SDCLK 输出才为输出。 (​​​​​​​​旁路时、SDCLK 输出不是输出。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上、您有一个连接到 SYNC 引脚的9 MHz 信号意味着您的 SYSREF 输出将静音、并且每秒重新对齐900万次-我感觉这是占空比失真的根源。

    =>在我使用的许多 lmk04828中、某些输出50%占空比。
    
    我该如何解释? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    =>如果以上是原因、如何输入 ClKin0而不是 SYNC 引脚?

    CLKin0和 SYNC 引脚对于 SYNC 功能的工作方式相同。 SYNC 事件需要单个上升沿或单次切换 SYNC_POL 位。 将 CLK 信号输入到为 SYNC 信号配置的输入引脚将导致不适当的行为。  

    [报价 userid="646523" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1487953/lmk04828-lmk04828-sync-pin-sdclk-sysref-duty-cycle/5724143 #5724143"]=>在我使用的许多 lmk04828中、一些输出50%占空比。 我应该如何解释?

    您提到56%的占空比仅出现在 SDCLK 输出端。 这可以通过处理 SYNC 引脚的方式来解释。 您绕过所有 DCLK 输出的输出分频器、这意味着 DCLK 输出不受任何 SYNC 事件的影响、因为重新对齐的输出分频器对输出没有影响。 但是、SDCLK 输出将受到影响、因为需要 SYNC 事件来生成 SYSREF 输出。 但现在你让我有点困惑。 您的 SYSREF 输出是144 MHz 还是9 MHz?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYSREF 输出:9MHz

    DLCK 输出:144mhz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYSREF 的数字逻辑不使用 VCO 的时钟(clkin1、外部 VCO、144mhz)?
    因此我认为 sdclk 占空比56%与144 MHz 的1时钟时间有关
    *****
    dclk 输出<= VCO (144mhz) 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否未将出现内部 SYSREF 时使用的 sysref 分频器值设置为1? 我使用外部同步 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我现在对你的系统有了更好的了解。 您将144 MHz 输入到 CLKin1中并使用分配模式将其发送至输出分频器-您可以绕过该输出分频器。  

    您无法 沿 SYSREF 分配路径将9 MHz 输入重新计时到 SYNC 引脚。 但是、您可以通过 CLKin0为 SYSREF 信号重新计时。 我附加了一个用于使其正常工作的配置。 我将144 MHz 输入到 CLKin1、后者已发送到 DCLK 输出。 我还将9 MHz 输入到 CLKin0、我已将其路由到 SYSREF_MUX。 我选择了时钟恢复作为 SYSREF 输出模式、并选择 CLKin0作为沿 SYSREF 分配路径发送的信号。 我能够在 SDCLK 输出端看到占空比为50%的9 MHz 输出。

    e2e.ti.com/.../correct_5F00_clktree_5F00_config.tcs

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    
    我对以下问题也很好奇。
    -​​​​​​仅当 SDCLK​​​​​​​​数字延迟值设置为2CYCLES 时、SDCLK 输出才为输出。 (​​​​​​​​旁路时、SDCLK 输出不是输出。
    
    当您说无法重新计时时、这是否意味着 SDCLK​​​​​​​​数字延迟不起作用? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将能够在周一回答。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对以下问题也很好奇。
    -​​​​​​仅当 SDCLK​​​​​​​​数字延迟值设置为2CYCLES 时、SDCLK 输出才为输出。 (​​​​​​​​旁路时、SDCLK 输出不是输出。
    
    当您说无法重新计时时、这是否意味着 SDCLK​​​​​​​​数字延迟不起作用? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅​​​​​​当 SDCLK​​​​​​​​数字延迟值设置为2CYCLEs 时、才输出 SDCLK。 (​​​​​​​​旁路时不输出 SDCLK。

    您的 SDCLK 输出仅在数字延迟电路未被旁路时出现。 当周期数增加时、它是否仍然出现? 它是出现在3、4还是5个周期中? 更新配置是否仍会出现此问题?

    并且当您说不能重新计时时、这是否意味着 SDCLK​​​​​​​​数字延迟不起作用?

    不、我的意思是、您不能使用 SYNC 引脚将信号重新计时到 SYSREF 路径。 SYNC 引脚的电路未能向其馈入时钟信号、因此您应该使用 CLKin0来执行此操作。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ​​每个 lmk04828的 SDCLK 输出占空比如下所示不同。
    -1CHIP (LMK04828):50%、
    -2CHIP (LMK04828):大约~56%(144MHz、1CLOCK 误差:6.25%??)

    -1CHIP (LMK04828):50%

    我应该如何解释上述50%的出现情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果此问题在各种配置文件中仍然存在、则输出驱动程序似乎存在问题。 我将与一位设计人员沟通、确认您的问题根源。 同时、您能提供完整的原理图吗?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能和我分享时钟源吗?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    时钟源从外部输入。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在示波器上测量输入?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在输入一个9MHz 方波。 我可以看到输出、因为它输入正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我感到困惑。 我想您向 CLKin1输入144 MHz 信号。 您能向我展示一下示波器测量结果吗? 为什么要向 CLKin1输入9 MHz 信号-您使用的是缓冲模式、它将输出您输入的任何信号频率。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYNC 引脚:9MHz、CLKIN:144MHz

    我告诉过您、SDCLK​​9Mhz 引起了错误

    ​​每个 lmk04828的 SDCLK 输出占空比如下所示不同。
    -1CHIP (LMK04828):50%、
    -2CHIP (LMK04828):大约~56%(144MHz、1CLOCK 误差:6.25%??)

    -1CHIP (LMK04828):50%

    我应该如何解释上述50%的出现情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前所述、您不能向 SYNC 引脚输入时钟信号。 SYNC 引脚只配置为接收上升沿。  

    根据我目前所看到的情况、我认为占空比失真可能是 SYNC 引脚使用不当的结果、或者是输入信号存在问题。 请尝试使用我在上面附上的配置向 CLKin0输入9 MHz 信号、然后测量输入信号并向我发送屏幕截图。 我很想看看它是什么样的。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前所述、您不能向 SYNC 引脚输入时钟信号。 SYNC 引脚只配置为接收上升沿。  

    =>为什么它从50%占空比输出开始? 如果您无法输入时钟信号、是否应该没有任何输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在突出显示部分上方、Derek 提到了 SYNC_DISSYSREF 位。  您是否清除了该位?

    此外、如果您绕过时钟输出分频器、我会怀疑占空比失真是奇数分频值造成的。  

    您能否尝试使用我突出显示的设置将时钟输出选择设置为一样? 这将实现占空比校正、如果是 Derek 写入、这将解决该问题。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您让我设置一下吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否要在输入设置为9MHz SYNC 而不是9MHz clkin0的情况下执行上述操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、请按原样使用您的输入设置来执行该操作-将9 MHz 信号传输到 SYNC 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你
    我现在无法检查、因为我没有板、但我可以在两周内完成。

    1.建议对 SYNC 引脚使用脉冲型信号

    2.建议使用 CLKin0、它是连续脉冲型信号

    我可以这样组织吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.正确。 也是正确的、但需要补充一点、即 CLKin0可用作同步源、也可用于沿 SYSREF 路径对信号重新计时、我相信您正尝试对9 MHz 信号执行此操作。  

    此外、为了进行调试、时钟输出选择应设置为 Divider+DCC+HS、因为这样应该提供占空比校正-仅在使用时钟分频器的情况下。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很好奇。 sdclk (Sysref)的当前占空比处于奇怪的状态。

    以下设置是否与 dclk (而不是 sdclk (sysref)的占空比设置有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、这与 DCLK 的设置有关、而不是 SDCLK 的设置、这是我的错。 请在电路板恢复时尝试前面的建议、因为我认为问题与 SYNC 引脚的连接方式有关。  

    谢谢!

    Michael