This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:预期的高频 Fin0/Fin1输入阻抗

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1493279/lmk04832-sp-expected-fin0-fin1-input-impedance-at-high-frequency

器件型号:LMK04832-SP

工具与软件:

大家好、  

LMK04832-SP 数据表规定在高频下、Fin0/Fin1的输入阻抗较低、建议使用电阻焊盘进行匹配。  

什么频率被视为"高频"? 2.88GHz 差分输入的预期输入阻抗是多少?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我们将在本周结束前与您联系。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Vicente、我的团队和我对这个回答非常感兴趣。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!  
    我们从来没有真正描述过这个特征。  
    这种封装的问题在于引线不受控制、因此布局会对输出阻抗产生巨大影响。  
    我们说输出为高阻抗、这会让人认为"如果输出为高阻态、我只需要一个50Ohm PU"、但事实并非如此。  
    我们知道在高频时、输出阻抗不再是高阻态  
    我建议添加一个3dB T 焊盘、以确保阻抗最接近 50Ohm。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vicente、  

    我的问题是关于 LMK04832-SP 的输入阻抗。 您的答案是否也与芯片的输入阻抗有关? 或输出阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Ryan、  
    我应该说明一下-也适用于该 Fin 引脚。

    此致、  

    Vicente