This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF25084:PLL 锁定时间的最大值

Guru**** 3012880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1496139/cdcvf25084-max-value-of-pll-lock-time

器件型号:CDCVF25084

工具与软件:

大家好!

我想知道 t (LOCK) PLL 锁定时间。

该值仅显示典型值、但是否有最大值? 如果存在最大值、请告诉我。

如果您能告诉我甚至是参考值、那也很好。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、  
    PLL 锁定时间主要取决于环路带宽。  
    用于确定锁定时间的模拟稳定时间阈值也会因应用而异。  
    环路滤波器也是 PLL 内部固定的、不提供很大的锁定时间调整灵活性。  

    此致、

    Vicente