This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:使用 PLL 生成步进 FMCW。

Guru**** 3012950 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1496174/lmx2492-generate-stepped-fmcw-using-pll

器件型号:LMX2492
主题中讨论的其他器件: LMX2491

工具与软件:

大家好!

我的客户希望使用 PLL 生成阶跃 FMCW。

作为一个器件生成所需波形是否存在任何限制?

如果还有其他任何推荐的器件(包括 VCO)用于组合、请告诉我。

如果 LMX2492无法实现、请告诉我哪些器件可行。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***-San:

    LMX2491/2492具有内置斜坡引擎、支持斜坡控制。

    我不知道什么是单步 FMCW、如果您可以提供包含波形、频率和时序的绘图、那就能帮助我提供建议。