This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:车身标记和批次尺寸指示器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1493315/tlc555-body-marking-and-lot-size-indicator

器件型号:TLC555

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您能帮助我如何为 TLC 555指明批次大小和下面显示的任何代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎来到 TI 论坛。

    TI 标识或字母"TI"之后是生产年份的最后一个数字。  "3"可以是[2,023,2013、...]

    下一个字符为 Month [1-9、A、B、C]=[Jan-9、Oct、 11月、12月]

    您是集成电路的汇集还是存在不同的根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafin、

    应用是否要求 DISCH 电压> VDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ron:

    你能分享如何测量它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ron:

    实际上、我们在客户站点遇到了问题。 此问题与此 IC tlc555相关、并已通过 ABA 交换确认故障发生在 IC 不良之后。

    这是我们的板载测量电压、其中显示 DISCH 比 VDD 更好且测量电压良好。 您能否帮助我们确认并向我们展示如何测量它? TQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafin、

    我看到了;睡眠模式会切断 TLC555的电源。 但是、引脚7连接到实时3.3V 电源。 在 PCN 20231130002.1之前、产品变更通知生效、引脚7 [开漏]将为3.3V (参见导通板)。 PCN 之后的产品在引脚7到引脚8之间有一个新的二极管、因此引脚7电压会降低、引脚8电压会增加(故障板)。  

    我们已意识到这一问题、正在内部制定解决方案。