This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:关于 TICS Pro 配置的反馈;客户#39;s 电路板上无输出时钟

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1481788/lmk05318b-feedback-on-tics-pro-config-no-output-clocks-on-customer-s-board

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

您好!

我们在定制 PCB 中使用 LMK05318B、但在将我们的配置刷写到 EEPROM 后未获得任何时钟输出。 请来自 TI 的人查看我们的 TICS Pro 配置和硬件原理图、特别是要查找那些突出、可能妨碍我们从 LMK05318B 获取任何信号输出的问题。

我们已经以相同的配置对 LMK05318BEVM 进行了编程、并获得预期的时钟输出、因此我们认为 TICS 配置不是问题。 我们还基于数据表的原理图、因此应该有最小的差异。

相关时钟输入/输出:
XO 输入:24MHz LVCMOS
优先级:1PPS LVCMOS
Out5:40MHz 低电压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)(_P 和_N 上都有+输出)
OUT7:1PPS (仅限 LVCMOS、+输出)


有关优化 OUT5的相关问题:以下输出配置中、TI 会建议哪些配置?

   e2e.ti.com/.../2727.config.tcse2e.ti.com/.../eeprom_5F00_instructions.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quin:  

    感谢您的咨询。 您能否读回状态寄存器以查看是否检测到 XO 且 PLL 正在锁定? 您可以在 TICS Pro 中的"STATUS"页面上找到 LOS_FDET_XO 和 LOL_PLL1/2位:

    关于输出配置、如果您不需要 RFIC 和 FPGA 时钟彼此同相、我建议使用 CMOS (+/-)。 P 和 N 通道保持异相有助于消除 CMOS 输出产生的大而不平衡的开关电流、并且可以一点提高性能。 如果输出确实需要同相、则可以使用 CMOS (+/+)选项。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢您的观看——我很快就会发送这些数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在禁用静音设置(MUTE_APLL1_LOCK 等)后启用 LMK 输出、但考虑到这些静音设置意味着潜在问题是一个或多个 PLL 未锁定、我们的输出频率并不准确(毫不意外)。

    标记为已解决将根据需要打开更具体的问题。 谢谢你。