This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:有关寄存器位的问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204, LMX1906-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1496058/lmx1204-questions-about-register-bit

器件型号:LMX1204
主题中讨论的其他器件: LMX1906-SP

工具与软件:

您好!

我的客户对 寄存器设置有如下问题。

问题1:
数据表第30页显示、R15的 D9和 D8分别为1和 SYSREF_SP_EN。 然而、数据表第43页指出 D9和 D8是保留的、并且它们应该始终为0x1、这是否意味着"D988"="11"?

问题2:
什么是 SYSREF_SP_EN? 它是否应该始终为1? 请告诉我 SYSREF_SP_EN 的定义和含义。

问题3:
从功能的角度来看、LMX1204 R15 D7 "SYSREF_EN"与 LMX1906-SP R15 D8 "SYSREF_EN"相同?  LMX1204 R8 D4"LOGIC_EN"与 LMX1906-SP R8 D5"LOGIC_EN"相同?

 
此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    这是否意味着"D988"=" 11

    是的。 在 TICS Pro 寄存器配置中、D9D8始终为11。

    什么是 SYSREF_SP_EN? 它是否应该始终为1? 请告诉我 SYSREF_SP_EN 的定义和含义。[/QUOT]

    SYSREF_SP_EN 启用 SYSREF 子系统(当 SYSREFREQ_MODE = 0x0时还启用 SYNC 子系统)。 将该位设置为0x0会完全禁用所有 SYNC、SYSREF 和时钟位置捕获电路、从而覆盖除 SYNC_EN 之外的其他断电/使能位的状态。 如果 SYNC_EN = 0x1、则无论 SYSREF_EN 的状态如何、SYNC 路径和时钟位置捕获电路仍处于启用状态。 此参数应始终设置为1。

    从功能角度来看、LMX1204 R15 D7 "SYSREF_EN"与 LMX1906-SP R15 D8 "SYSREF_EN"是相同的吗?  而且、LMX1204 R8 D4 "LOGIC_EN"与 LMX1906-SP R8 D5 "LOGIC_EN"?[/QUOT]

    正确。

    谢谢!

    Michael

    [/quote]