This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:基于地的应用系统的时钟分配

Guru**** 3013470 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1494611/lmk04826-clock-distribution-for-the-ground-based-application-system

器件型号:LMK04826

工具与软件:

您好!

在这里、我的系统从外部源接收10MHz (0-15dBm)参考时钟、并通过使用进行分配、我需要按如下方式进行分配

10MHz 输出的2个常开引脚(从输出到输入端口的40dB 隔离)

1 56MHz 的 NO  

用于内部系统的4常开10MHz。

我的要求是在不降低相位噪声的情况下、我需要将信号作为 基准时钟分配到子系统。 如果外部时钟不存在、则需要切换到内部源。 即使外部信号来自宽范围内、我也需要为内部子模块提供恒定或固定电平、这是可能的。 例如、如果来自低电平的信号意味着以0dBm 接收、那么它应该接受我的子模块 bcz、它只能接受-2至7 dBm 范围内的信号、即使来自15dBm 的信号也应该接受。 我能否使用 LMK0482实现?

如果 LMK0482的 VCO 频率在使用频率的范围内(例如、如果 LMK0482的 VCO 频率为2.4G、并且我处理的是 s 频带频率、那么它会影响相位噪声/任何杂散相关问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinadh:

    这听起来像是 LMK04826可以实现的效果。 您能否共享您系统的时钟树或方框图?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我认为 LMK04826输出是方波形、但我有4个正弦波。 我没有任何特定的方框图、但实际上我有2个输入、只要一个输入不存在、我就需要切换到另一个输入。 我需要将相应的数字输出作为采样时钟馈送到其他一些子系统。 我想知道在从2个输入进行开关期间、输出的状态是什么、它在开关期间会影响这些状态。

    为时钟分配部分建议一个合适的方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinadh:

    由于开关时间取决于频率和负载、因此未对其进行表征。 信号切换需要多个 VCO 周期(通常约为3-5)、因此在开关周期中会产生瞬态效应。

    您可以在一个输入上的信号丢失时启用自动输入切换。 此外、您还可以使用引脚选择或寄存器手动切换输入。 更多信息、请参阅第9.3.5节。  

    需要注意的一点是您的正弦波、因为所有输入时钟信号的建议最小压摆率为0.5 V/ns。 您能否共享正弦波输入的驱动格式(LVDS、LVCMOS 等-或者仅共享差动或单端输入)? 您可以使用额外缓冲器来安排输入、使其适合 LMK0826的输入。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    忘记 LMK04826是否支持我的方案了。 我的要求总共需要8个输出。

    输入信号是具有(0-15dBm)的10MHz 正弦波

    前2个输出应该是3dB 至输入信号(0-15dBm)、输出信号类型是正弦波。

    接下来的2个输出也是正弦波、其中一个输出供合成器参考、该合成器为 ADC 采样时钟生成56MHz。 再向双路驱动器提供另一个信号、用于将正弦波转换为 LVDS。

    最后4个输出提供给合成器的基准时钟。 正弦波输入接受(-2dBm 至7dBm)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinadh:

    LMK04826对输入压摆率有0.5 V/ns 的最低要求。 虽然所有这些频率都可以进行缓冲输入和输出、但该器件通常会预期一组数字输入。 我担心您的正弦波对于器件来说会太慢、并会导致相位噪声显著降级。 我建议在输入上使用 LMK1C、从而对输入正弦波进行平方计算。 您的所有输出也都将是数字信号、因此您将不太能够输出正弦波。

    最后一件事我有点困惑。 您提到您的输入是具有(0-15dBm)的10 MHz 正弦波。 该信号的典型峰峰值电压是多少? 0-15dBm 表示振幅会发生变化。

    谢谢!

    Michael