This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC6C:替换陶瓷振荡器(Ceralock)

Guru**** 3012880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1497346/cdc6c-replace-the-ceramic-oscillator-ceralock

器件型号:CDC6C

工具与软件:

大家好!

我想更换陶瓷振荡器(CERALOCK)。 我想建议使用 CDC6x 代替以下产品。

CSTNR_G/CSTCR_G 系列(适用于消费类和工业应用)|陶瓷谐振器(CERALOCK)| Murata Manufacturing Co.、Ltd.

1) BAW 振荡器相对于本产品有什么优势? 成本还是性能? 如果能提供与陶瓷振荡器的比较表、我将不胜感激。

2) 2)您是否需要任何应用手册来进行比较?

3) 3)我可以引入 CDC6x 来替代以下产品吗?

CSTNR_G/CSTCR_G 系列(适用于消费类和工业应用)|陶瓷谐振器(CERALOCK)| Murata Manufacturing Co.、Ltd.

如果您能提供任何信息、我将不胜感激。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke,

    请参阅本应用手册、其中重点介绍了 BAW 振荡器相对于石英晶体 的优势:www.ti.com/.../snaa362.pdf。

    请访问 s-saba@ti.com 和 c-lewis3@ti.com 、进一步了解 BAW 振荡器的优势和 XTAL/XO 替代产品。

    谢谢!
    Kadeem