This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:用于 LMK05318B 的 C 或 C++库

Guru**** 2582285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1497086/lmk05318b-c-or-c-library-for-lmk05318b

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

Hallo,

有用于  LMK05318B 的 C 或 C++库吗?

我想  在不使用 TICS Pro 的情况下、在定制 PCB 设计中通过 I2C 或 SPI 对 LMK05318B 进行编码。

BR

Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    除了 TICS Pro 之外、目前还没有适用于 LMK05318B 的编码库。

    您想看到什么类型的函数? 如果我们将来实现一个库、这个反馈将会很有用。 我们可能还会提供一些适合您用例的功能

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我想通过 DCO 调整频率和相位、并设置确定性的相位偏移。 因此我必须在 Linux 操作系统中对寄存器进行动态调整。

    我已经为该模块编写了一个库。 也许我可以提供它在你的未来。

    BR

    Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    这是你们可以提供的。

    我们使用适用于 TICS Pro 的 Python 函数。 也许、有些选项对于您的模块很有用。 它们位于以下目录中:

    • C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Network Synchronizer Clock (Digital PLL)\LMK05318B\

    LMK05318B_wizard.py 文件(第2411至2528行)包含在 LMK05318B TICS Pro 配置文件的 DCO 页面上使用的 DCO 函数。

    此致、

    Jennifer