This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:用于1PPS 基准输入验证:使用验证计时器和/或振幅检测?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1497093/lmk05318b-for-1pps-reference-input-validation-use-validation-timer-and-or-amplitude-detection

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

您好!

我想澄清有关1PPS 输入的输入基准验证的建议设置。 假设没有其他基准输入(即无 Secref)。

很明显、需要1PPS 相位检测器、并且需要禁用频率检测阈值、早期窗口检测器和延迟/缺失窗口检测器。

在默认的1PPS 配置中、启用验证计时器、如下所示。

但目前尚不清楚是否允许验证计时器或振幅检测器、如果允许、是否推荐使用它们。 我知道、对于<CMOS 基准输入(本例中为1PPS)、应使用5MHz 压摆率检测器而不是振幅检测器。 启用这些验证设置中的任何一个是否有助于改进 PLL 锁定、或者我们是否应该将其视为"输入质量"检查、这可以帮助我们确定基准输入是否超出规格、丢失等?

我在以下照片中突出显示了导致不确定性的线条。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quin:

    建议仅使用验证计时器启用1PPS 相位检测器。 这是大多数应用的典型用例。

    但是、如果 XO ppm 精度对于1PPS 相位检测器计数器(> 5ppm)来说太大、则可以在禁用1PPS 相位检测器的同时启用 CMOS 检测器(具有 VIH/VIL 设置)。

    此致、
    Jennifer