This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:IBIS 模型最大频率

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1498293/lmk04832-sp-ibis-model-max-frequency

器件型号:LMK04832-SP

工具/软件:

大家好、我们尝试在分配模式下使用2.88GHz 和更高频率的器件。  IBIS 模型能否以该频率运行?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    IBIS 模型应能在该频率下运行。 可输入到器件的最大频率为3255 MHz。 只需注意、在较高频率下、输入阻抗不再是 Hi-Z、因此应在输入端使用电阻焊盘(即3dB 焊盘)、以将阻抗匹配到更接近50欧姆的值。

    谢谢、

    Michael