This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:out0异常输出

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1497479/lmk05318b-out0-abnormal-output

器件型号:LMK05318B
Thread 中讨论的其他器件:LMK05318

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户发现 OUT0上没有输出时钟信号。 它们使用 Lmk05318为 PCIE3.0生成 CLK

原理图如下:

这些用户使用 GUI 来设置寄存器、以下是其导出结果:  

e2e.ti.com/.../6663.HexRegisterValues.txt

其寄存器是否有任何错误? 或原理图?

BR、

更多细节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moon、

    感谢您提供原理图和.tcs 文件。

    我会回顾一下、下周再见。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望尽快获得您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moon、

    1. 我测试了寄存器文件、并能够在 OUT0上获得输出。
    2. 电路板上是否组装了 R638和 R636? 在原理图中、两个电阻器已填充、但用于 OUT0格式的寄存器设置为"HCSL (int (50R)"、这意味着 OUT0被错误地双端接(内部50 Ω 至 GND、外部50 Ω 至 GND)。 请确认是否为这种情况。
    3. OUT0是否完全不显示、或者 OUT0有时是否显示?
    4. 请探测所有其他输出以确认仅 OUT0未显示。
    5. 请探测 VDDO_0_1和所有 VDD /O 引脚、以确保电源电压符合数据表规格。
    6. 能否提供启动时 PDN、VDDO_0_1和 VDD_PLL1电源的示波器屏幕截图? 我想确认斜升符合数据表要求。

    此致、

    Jennifer