This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:适用器件建议

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1498139/lmk04828-suitable-devices-recommendation

器件型号:LMK04828
Thread 中讨论的其他器件:LMK04832、 LMK5C33216

工具/软件:

尊敬的专家:

我们计划推广 TI 的器件来替代 HMC7044 (ADI)、我们是否有合适的器件可以替代竞争器件? 谢谢。

e2e.ti.com/.../ADI_2D00_HMC7044.pdf

此外、我们是否有更高性能的时钟器件可以满足以下要求:

  • >3.2GHz
  • >14-输出

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  
    该器件的直接替代产品是 LMK04832。  
    不过、我们不能提供更多输出的替代方案。  

    LMK5C33216也可用作抖动清除器、并具有16路输出、但输出类型有所不同。 例如、CML 仅在 OUT4/6上可用。  
    您是否有满足所有要求的时钟树或方框图、从而提供满足所有客户要求的解决方案?  

    此致、  

    Vicente