This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:时钟分配10MHz、带156.25MHz 输出

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1497416/lmk04832-clock-distribution-10mhz-with-156-25mhz-output

器件型号:LMK04832

工具/软件:

您好、专家、

我正在寻找对我的项目中 RSOC 配置的支持。 特别是、我想将我的 LMK04832配置到10MHz 中。 所有时钟均转换为 LVDS 格式。 所需输出如下:

  1. 2个156.25Mhz、用于 GTH 银行。
  2. 2个125MHz
  3. 250MHz x 1 DDR4时钟
  4. 100MHz x 3.

我们可以选择任何外部 VCXO。 使用您的工具、建议的配置如下。
强制需要来自10MHz 的 PLL2的唯一时钟是125MHhz 和250MHz 时钟。

然而,当我们尝试使用 tics pro 创建配置时,我们无法重现在您的网站上创建的此配置。
您能提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  
    我们有频率规划器来帮助完成此操作、否则如下所示:  

    如果您可以使用156.25MHz VCXO、我们可以将其加倍以更大限度地提高 PFD 频率并减少 N 分频器、从而使 PLL 平坦噪声区域实现3dB 改善。  
    2500MHz VCO 频率将进行分频以认证所需的输出。  
    输入到输出相位确定性是否需要和类型?  

    我不知道您想要哪些输出、以便您可以根据应用需要编辑输出分频器。

     e2e.ti.com/.../10MHz cus-in-156p 25MHz --2500MHz - VCO.tcs

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我会在接下来的几天尝试,我会更新你。