This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:申请 SI 详细信息

Guru**** 2914220 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1498791/lmk04808-requesting-si-details

器件型号:LMK04808

工具/软件:

尊敬的团队:

对于 SI 检查、您能否提供插入损耗和回波损耗限制以及  
用于 P/N 的(MICROWIRE 和时钟输出和 i/p)接口的眼宽和眼高:LMK04808.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandhiya、

    我们不会表征时钟线上器件的 S 参数或眼图特性。 但是、我们确实会发布一个 IBIS 文件(可在 TI.com 上的 LMK04808网站上找到)、该文件具有引脚的 RLC 值、可用于模拟 Hyperlynx 中的行为。  

    谢谢、

    Michael