This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:唤醒脉冲宽度小于1ms

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1498593/tpl5010-wake-pulse-width-less-than-1ms

器件型号:TPL5010

工具/软件:

好的一天、  

我们将使用 TPl5010导通 MOSFET、然后再为电路供电。 Wake 引脚设置为每两小时导通一次 MOSFET。 当 MCU 通电时、它会使 MOSFET 保持开启状态、我们广播 BLE 封装、切换完成、然后关闭 MOSFET。  

我已经找到了我们的一些单位,这作品完美,但对许多其他人,它永远不会再次唤醒。  

在测试期间、我发现 WAKE 引脚变为高电平的时间不到1ms、这无法为我们的系统提供足够的时间来启动、因此我们永远不会发送 DONE 命令。 RESET 会被上拉至我们的稳定电压、因此一旦电源下降、RESET 引脚也会下降。

根据我的理解、如果您收到完成信号、或者未实现完成且激活了复位、则唤醒计时器应该会复位。  

由于3V3线路上没有电压、RESET 是否未激活? 在初始短唤醒脉冲之后、我们不会再获得另一个唤醒状态。

下面的原理图仅适用于我们的电源电路。  

您能否帮助确定唤醒脉冲如此短的原因?

此致

道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas:

    您可以尝试移除 R16或使用电阻更高的电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    我移除了旁路掉的 R16、仍然保持不变。  

    我在 Q4.1和 Q4.2之间添加了一个电容器。 这似乎有效、使用4.7 μ F 电容器时、它在唤醒时给了我一个完美的20ms 脉冲。 但是、问题在于关闭所需的时间太长。 使用1uF 时、唤醒时的脉冲为15ms。 然后、在释放 NRF_HOLD 后、Q4会关断几秒钟。  
    我已经在一个设备上进行了测试、但以前不工作、我将开始在更多设备上进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas:

    您说 Q4引脚1处的 UF 分流电容器可以解决问题了吗? 我无法理解它是如何工作的。 唤醒后的是驱动能力较弱的推挽信号、因此尽管移除 R16可能会有所帮助。