Other Parts Discussed in Thread: LMX2694-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2694-SEP 工具/软件:
下午好、
我正在了解如何在 LMX2694-SEP 上使用 SYNC 模式功能、并且想知道如何选择表7-13中给出的类别3 SYNC 的 SYNC 引脚时序特性? 在这三个给定参数中、我非常想了解如何将40MHz 确定为类别3同步的最大允许输入基准频率。 3类(f_osc≤50 MHz)之前的流程图决策并不完全与规定的40MHz 最大输入基准频率一致、因此我想知道40MHz 和50MHz 之间的给定基准频率是否仍然可以启用3类同步性能。
此致、
Jonathan