This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:具有两个频域的超低抖动网络同步器时钟

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1498680/lmk5b12204-ultra-low-jitter-network-synchronizer-clock-with-two-frequency-domains

器件型号:LMK5B12204

工具/软件:

在 VDDO_x 中、这些引脚称为输出引脚、并告知连接到时钟输出0至3的输出电源(1.8、2.5或3.3V)这意味着、对于应用、应该将这些节点为这些电源供电、这些是电源摆幅1.8、2.5、3.3、如果必须将这些 VDDO 引脚连接到这些电压、我应该从不同的源生成它们、以及电流消耗是什么、 如果连接到这些不同的电压、输出会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaitish:

    我将在今天或明天稍后回顾您的问题并返回给您。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaitish:

    LMK5B12204上有两种电源引脚类型:VDDx 和 VDDAx。 VDDx 引脚为器件的内核电源供电、例如 APLL1或输入缓冲器。 VDDOx 引脚为器件的输出相关电源(例如输出缓冲器)供电。

    当 VDDx 的标称值为3.3V (请参阅数据表中的最小值/最大值规格)并且 VDDAx 引脚施加1.8V、2.5V 或3.3V 电压时、该器件可以正常运行、并符合数据表规格。 您可能希望为 VDDO 使用1.8V 电压来降低功耗、具体取决于应用。 某些应用只有3.3V 电源轨可用、在这种情况下、VDDOx 为3.3V。 混合也是可以接受的:例如、您可以将1.8V 电压施加到 VDDO_0、将3.3V 电压施加到 VDDO_2。

    如果使用 LVCMOS 输出、则根据数据表脚注(请参阅下图)、建议为该 VDDAx 引脚使用1.8V 电源。

    这可以回答您的问题吗?

    此致、

    Jennifer