This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2430:相移一定范围的频率为90

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1499583/lmx2430-phase-shifting-a-range-of-frequencies-by-90

器件型号:LMX2430

工具/软件:

尊敬的团队:

我的正弦波频率范围为5kHz 至50Okhz、振幅为1V。

我需要将这个信号拼接90度。

我在某些地方读到过、我们可以将 PLL 用于此应用。

我没有看到任何电路实现.

有人能帮我解决这个问题吗?

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    我不知道 PLL 可以进行相移。  

    我们的一些合成器可以相对于输入来调整输出相位、但是输出频率> 10MHz。 kHz 范围内没有合成器输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    非常感谢。

    请允许我知道、对于实施这项建议、你有任何其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    不、我不知道如何使用 PLL 进行相移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我的错是未使用 PLL。

    我是说您有任何电路想法、可以将频率为5kHz 至50kHz、90度的正弦波进行相位简化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    很遗憾、我不知道。