This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:对量产器件进行100%电气测试

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1498309/lmx2595-100-electrical-testing-of-production-parts

器件型号:LMX2595

工具/软件:

您好、

我正在支持一项需要正式证据证明100%的飞行器件已接受某种形式的电气测试的计划。  这种正式证据最好是采用流程/设计/质量文档的形式、或者甚至可以简单地在公司信头上发表声明。

我的理解是、所有 TI 器件都针对列出的数据表限值进行了测试、但我没能顺利获得相关证据、可以与我们的计划客户分享。  您是否能提供某种伪影、使我们能够满足对 TI 器件的这一要求?

谢谢、
Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们有 ATE 程序来测试器件、以确保每个器件都符合数据表规格。 但是、我们无法分享 ATE 计划的详细信息。  

    您是否查看过我们网站中的"质量和可靠性"页面? 您觉得有用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Noel。

    我已经浏览过所有可用的质量和可靠性资源、但没有提供任何可以满足我们需求的资源。   

    如果无法分享 ATE 程序详细信息、我的理解是、是否有任何内容表明"我们有一个 ATE 程序可确保每个器件都符合数据表规格"的影响?

    如果没有可满足我要求的现有文档、是否可以得到一份正式声明、其中说明我们的特定器件型号列表已根据数据表限制进行了100%的电气测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    由于这是一个公共论坛、我们将其离线。 您能否联系我们的销售人员以继续提供支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、如果您能提供良好的联系、我会很高兴。  在过去几个月里、我和 TI 的各种个人交流过、他们无法解决这个问题、但我想继续努力、因为这将大大节省我们的计划成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我打算通过销售渠道继续提供支持、以便我们可以私下共享信息(如果有)。 我会通知我们的 FAE 跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。  谢谢你。