This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK60A0-148351:器件技术

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1499328/lmk60a0-148351-device-technology

器件型号:LMK60A0-148351
主题中讨论的其他器件:LMK6C

工具/软件:

您好、LMK6x 振荡器器件是仅晶体还是还包含有源 IC?

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    只需确认一下、提及 LMK6x 时、您是指我们的 LMK6C/P/D/H BAW 振荡器吗? 还是主题标题中所示的 LMK60系列?  

    无论哪种情况、我们都不会生产独立晶体或其他类型的无源谐振器。 我们所有的振荡器器件还包括有源电路。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本帖子的之前版本中、我对 LMK60和 LMK61器件完全错了、因此我删除了它并重新发布、以避免让 将来阅读此主题的任何其他人感到困惑。 为混乱而道歉。

    LMK60和 LMK61系列使用集成式晶体和晶体驱动器作为参考、可使用分数 PLL 合成该参考频率的任意频率。  晶体驱动器和小数 PLL 都是同一裸片上的有源电路、芯片基于硅并由 TI 生产。 晶体由外部提供。 分数 PLL 在3.3V 下消耗150 -200mA -通常功耗足够高、除非现有 XO 无法满足特定的频率要求、否则我们不建议将其用作晶体振荡器的替代产品。

    LMK6C/P/D/H 系列使用自由运行的固态 BAW 振荡器作为内部基准、并使用分数输出分频器来合成该基准的任意频率。 BAW 振荡器和分数输出分频器是独立的芯片、在内部绑定;它们均由 TI 生产并且都是硅基的。 分数输出分频器在1.8V 至3.3V 电压下消耗约50秒0mA。 我们有一些文献介绍 LMK6C/D/P/H 器件与晶体振荡器之间的差异、其中更详细地介绍了相关内容、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/snaa362/snaa362.pdf。