This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:是否有一个软件可控寄存器来触发 SysRefReq 进行切换?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1502143/lmx2594-is-there-a-software-controllable-register-to-trigger-sysrefreq-to-toggle

部件号:LMX2594

工具/软件:

在 TICS Pro 软件 GUI 中、LMX2594的 PLL 下、右下角有一个 SYSREF 控件框。  我已检查 SYSREF_EN、正在尝试在 RFoutB 上生成 sysref 信号。  为此、我可以使用跳线将 CMOS SysRefReq 引脚拉高至 VCC。  

但我想在收到命令后通过寄存器执行此操作。  在 controls 的 SYSREF 框中、有一个名为"Toggle SysRefReq Pin"的按钮、该按钮似乎可以执行我想要的操作、但我不清楚此按钮的功能如何映射到器件的寄存器。  左下角的"Context"选项卡显示在 GUI 中配置时模拟的旧寄存器值和新寄存器值、但只有报告了"btn_TogleSysRefPin"、而不是该位的寄存器和位偏移和状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是-请参阅下面的主题。  
    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/612256/lmx2594evm-outputting-sysref-signal

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hmmm...似乎您建议的线程没有提到如何通过软件命令切换 SysRefReq 引脚。  

    它只指出"2. 可以通过将 SYNC 引脚或 VCO_PHASE_SYNC 位从0切换到1来实现应用同步。   

    这与切换 SysRefReq 相同吗?

    我一直在查看《EVM 用户指南》、似乎从 EVM 上的原理图可以看出、同步和 SysRefReq 信号通过多引脚带状电缆从 ReferencePro 板发送到 EVM。  我想 TICS Pro 软件会切换 SysRefReq、LMX2594本身没有用于在内部切换 SysRefReq 的寄存器。

    您是否同意这种情况?

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  
    这也相当于切换 SysRefReq。  
    不过、您是正确的- GUI 配置为 USB2ANY (MCU)通过 SPI 通过带状电缆将命令发送到 LMX2594。  


    此致、  

    Vicente