This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE421A:1:4分频器器件

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE421A, LMK01010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1501333/cdce421a-1-4-frequency-divider-devices

器件型号:CDCE421A

工具/软件:

尊敬的专家:

您能帮助推荐合适的分频器器件以满足以下要求吗?

  • 1:4分频器
  • 1GHz 频率

此致、

Ryker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  
    在给定1GHz 输入的情况下、您的输入选择如下:

    LMK01010也是一个选项。  
    您在这里使用什么信号类型?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    感谢您的信息、我们是否有 分频器器件、可以涵盖直流至8GHz 频率范围和分频器值4。 我们要替换 ADI 设备(HMC433)。  

    e2e.ti.com/.../ADI_2D00_HMC433.pdf

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  
    只有射频缓冲器达到该频率、但分频后的输出频率最小值通常为150MHz。  
    根据分频器值、输入频率范围也受到限制。  
    如果客户不需要非常低的频率(我将假定情况就是这样)、我很少看到需要使用具有较大分频器的射频缓冲器来获得低频输出。 客户应用/方框图是什么?  

    此致、  

    Vicente