This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12212:LMK5B12212:关于温度范围替代

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12212, LMK04832-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1494332/lmk5b12212-lmk5b12212-regarding-temp-range-alternate

器件型号:LMK5B12212

工具/软件:

尊敬的团队:  

上述器件在-55°C 至125°C 温度范围内是否有任何替代器件
请尽快回复。

谢谢。此致、
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    我们目前在网络同步器(DPLL)产品系列中不支持此类工作温度范围。

    您能否说明哪个应用需要-55°C 至125°C 的工作温度范围?

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jennifer、  
    我正在为我的研究寻找一个适用于军事应用的时钟合成器、  
    您能向我推荐一些(如果有)吗?
    谢谢。此致
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    让我回顾一下您的问题、并在今天或明天稍后返回给您。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、希望您的回答

    此致、  
    Maharajan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    我们有支持-55°C 至125°C 的航天级或 HiRel 等级器件。 您能否指定频率计划以及输出相位噪声/抖动要求?

    按温度排序时、可以在 TI.com 时钟产品系列中找到完整列表。

    https://www.ti.com/clocks-timing/products.html#sort=1192;desc&

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jennifer、  

    是否可以将 LMK5B12212 器件的温度范围扩展到军用(-55至+125)温度范围?  

    谢谢。此致、
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    目前、我们没有计划将温度范围扩展到军事应用。 这将需要进行软件包更改和另一轮验证测试、而我们预计在不久的将来不会进行这种测试。

    如果您指定频率计划要求、我可以看到其他军用级时钟器件是否可以满足您的需求。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      25 MHz LVCMOS
      10MHz LVCMOS
      1Hz LVCMOS
      100MHz LVCMOS
      266.525MHz LVDS
      266.525MHz
      27 MHz LVDS
      27 MHz
      10MHz LVDS
      10MHz
     还会更改或配置其他频率。(100至200) 156.25MHz LVDS
    156.25MHz
    156.25MHz LVDS
    156.25MHz
    156.25MHz LVDS
    156.25MHz
    156.25MHz LVDS
    156.25MHz


    尊敬的 Jennifer:  

    感谢您的答复、下面是我的频率要求的附表。

    此致

    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    还请为每个输出时钟指定输出抖动/相位噪声要求、以便我可以确保推荐的器件满足您的需求。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Jennifer、  

    如果与 LMK5B12212一样提供、效果会更好、但也没有问题、只要可按照上表中的相同方式配置频率即可。

    谢谢。此致
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    LMK04832-SEP 是适用于军事应用的抖动清除器。

    1. 是否可以灵活更改266.x MHz 频率?  除27 MHz 和266.x 之外的所有输出都可以来自一个 VCO 频率 (2500 MHz)。
      1. 包含266.x MHz 频率时、意味着需要两个频域和两个 VCO 来生成频率计划。
      2. 如果266.x MHz 可以修改为可被2500 MHz 整除的频率、则这可以是使用 LMK04832-SEP 的单芯片解决方案。 27 MHz 可以来自 OSCout 引脚、CLKIN 输入为27 MHz。
    2. 如果没有灵活性、则需要使用 LMK04832-SEP 的双芯片解决方案来满足频率计划和军用级要求。

    请告诉我您对上述建议的看法。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jennifer:  

    谢谢你的答复,这是一个很大的帮助。

    此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    感谢您的反馈。 很高兴我能提供帮助。
    我现在将关闭此主题。

    此致、

    Jennifer