This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-LMX26EP EP:关于 LMX2694SRTCTEP 的大小

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1496594/lmx2694-ep-about-the-size-of-lmx2694srtctep

器件型号:LMX2694-LMX2694-LMX2694-LMX26146- EP

工具/软件:

e2e.ti.com/.../LMX2694_2D00_EP.pdf

您能否提供有关 LMX2694SRTCTEP 的以下信息?

・侧电极高度的最大值和最小值为0.2。
・元件底部与电极底部之间距离的最大值、标称值和最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ihara-San:

    在您的第二个请求中、您指的是哪个维度? 您还能在 pdf 文件中突出显示它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、

    我想知道所附 PDF 中红色突出显示部分的尺寸(最大值和最小值)。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../LMX2694SRTCTEP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ihara-San:

    0.2mm 通常为+/-25um、因为它取决于供应商。

     0.08mm 测量是共面测量、这意味着封装 Z 平面上的任何一个点都不应比封装 Z 平面上的另一个点大80um。 因此、0-80um 范围。